欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第68讲 标准零件的使用方法(十七)导正销(二)

  • 2023.01.09 09:11:51
  • 米思米
  • 1350

 下面对下【图】所示的各种形状进行说明。

第68讲 标准零件的使用方法(十七)导正销(二)

       (a)    基本使用方法。是从圆形凸模的基本使用方法演变而来的形式。导正销前端与可动式卸料板的活动量成正比。在进行模具维护作业时拆卸比较麻烦。

      (b)    功能与基本使用法相同。其特点是模具维护时更容易拆解。

      (c)    以基本使用法是在进行冲孔时,若误冲孔,导正会冲破材料。有可能损坏模具。其对策是在导正后面安装弹簧,当因误冲孔而导致导正销承受大负荷时,弹簧会被压缩,从而避免了冲破材料。若弹簧较弱,即使在正常状态下弹簧也可能弯曲,导致定位精度变差。请予注意!

      (d)    基本使用法是将导正销固定在凸模固定板上。因此,陷入凹模中的深度会加大。陷入凹模很难察觉,因此导正会长时间摩擦材料,导致导正孔变形或材料吊起。这种结构可回避这种现象、同时也能避免误冲孔时冲破材料的危险。其特点是导正销的台阶部与卸料板面相互接触。对于弹簧需要注意的事项与(c)结构相同。

      (e)    是通过卸料板固定导正销的基本形式。通过将导正销固定在卸料板上,可保持一定的突出量。用压紧螺丝进行固定。螺丝容易松动,因此使用两个螺丝会更好,但由于空间的关系往往很难实现,这也是这种方式的缺点。

      (f)     通过卸料板固定导正销,但使用卸料板垫板将后部压紧。与(e)的结构相比,制作更简单。

      (g)    是通过凸模固定导正销,为了使凸模的重新研磨容易进行,采取了导正销容易拆装的结构。

      (i)     在大规格凸模上,通过螺栓和定位销(固定销)将导正销固定到凸模上。使用这种导正销时要注意两点,一是要注意定位销的脱落,二是要设法保证拆卸导正销能入拆卸定位销一般的便捷。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities